Bildverarbeitung in anspruchsvoller Umgebung? Erfahren Sie mehr: Robuste Industrieobjektive, versiegelte u. stabilisierte Objektive - jetzt bei Edmund Optics!
Verwenden von C-Mount Komponenten mit dem Cage-System
Die Auswahl der geeigneten Halterung spielt bei der Optimierung eines optischen Systems eine wichtige Rolle. EO bietet Halterungen für diverse Optikkomponenten
Kann ein Strahlaufweiter auch umgekehrt eingesetzt werden?
Strahlaufweiter können umgekehrt genutzt werden, um den Laserstrahldurchmesser zu verringern, dabei wird jedoch die Divergenz erhöht. Mehr Infos bei EO!
Mit Neutraldichtefiltern wird die Transmission gleichmäßig reduziert. Weitere Informationen zu Spezifikationen und Produkten finden Sie bei Edmund Optics.
Einfluss der Oberflächenebenheit von Laserspiegeln
Wie wirkt sich Ebenheit von Laserspiegeln auf Strahlqualität aus? Welche Spezifikationen sind wichtig und welche nicht? Viele Tipps und Erklärungen bei EO!
Flüssiglinsen ⇒ Flüssiglinsen ⇒ schnelle Anpassung an Objekte in verschiedenen Arbeitsabständen ✓ hoher Durchsatz bei industrieller Bildverarbeitung. Mehr Infos bei EO!
Je nach Anforderungen einer Anwendung an Leistungsfähigkeit & Kosten haben die verschiedenen Laser-Produktgruppen von Coherent<sup>®</sup> versch. Vorteile.
Überlegen Sie, ob Sie eine Inline-Beleuchtung verwenden sollen oder nicht? Edmund Optics erläutert, wann diese sinnvoll ist, und vergleicht Beleuchtungen.
Polarisationsfilter und Polarisation - die Grundlagen
Polarisation und Polarisationsfilter erklärt ⇒ Polarisations-Typen ✓ Beeinflussen der Polarisation ✓ Anwendungen in der Bildverarbeitung ⇒ mehr erfahren!
Edmund Optics bietet Verzögerungsplatten nullter Ordnung, Verzögerungsplatten höherer Ordnung und achromatische Verzögerungsplatten mit λ/4- und λ/2-Verzögerung in kristalliner oder polymerer Materialausführung an